我们今天能为您提供什么帮助?

TCSESB经济型管理型交换机是否支持环网?如何实现?

问题描述:
TCSESB经济型管理型交换机是否支持环网?如何实现?

所属产品线:
工业以太网交换机

解决方法:

TCSESB的经济型管理型交换机是支持环网的,它支持HIPER-RingMRP-RingRSTP三种环网功能,其中RSTP是默认支持的,直接把交换机环起来,不用做任务配置就可以。如果要选择HIPER-RingMRP-Ring2种环网,需要通过网页进入到交换机的配置页面进行配置。