我们今天能为您提供什么帮助?

M340的PLC使用BMXNOE0100模块时,使用IO扫描的功能,如何控制每一条扫描的启动和停止,如何查看每一条扫描的通讯状态?

问题描述:
M340的PLC使用BMXNOE0100模块时,使用IO扫描的功能,如何控制每一条扫描的启动和停止,如何查看每一条扫描的通讯状态?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

UNITY软件中,双击BMXNOE0100模块,选择通道0上面的BMXNOE0100.2,然后选择IO对象,在IO对象中勾选“通道 %CH”,然后选择更新网格,在右边的表格中选%CH0.X.0(XNOE模块的槽号),然后在左边的名称前缀里面输入自己定义的变量名ETH,然后点击创建,就会生成一个名称是ETH,类型是T_COM_ETH_BMX。要查看这个变量,双击“基本变量”,在“变量”选项卡里面,勾选右边的IODDT,就可以看到这个变量了,将ETH变量展开,可以看到REFRESH_IO_1---64,这个指示64IO扫描的状态,为1是通讯正常,为0是通讯错误。DISABLE_IO_1---64用于控制64条扫描,为1是停止,为0是启动。