我们今天能为您提供什么帮助?

M580的CPU的设备DDT中,DROP_HEALTH,RIO_HEALTH,LS_HEALTH,DIO_HEALTH分别是什么作用?

问题描述:
M580的CPU的设备DDT中,DROP_HEALTH,RIO_HEALTH,LS_HEALTH,DIO_HEALTH分别是什么作用?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

DROP_HEALTH用于指示BM*CRA的通讯状态,最多31个站。

RIO_HEALTH用于由CPURIO扫描器扫描的设备,用于确定性通信(预留以后用)。

LS_HEALTH用于CPU作为3Ethernet/IP本地从站的通讯状态。

DIO_HEALTH用于添加的以太网DIO设备的通讯状态,最多128DIO设备。