我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
我可以在BMX机架上安装BMENOC0321模块吗?
问题描述:
BMENOC0321 安装在BMX机架上能否正常使用?

所属产品线:
过程自动化控制平台

解决方法:

如果我们将BMENOC0321模块安装在BMX机架上,模块将无法开机。
M580的本地机架最多可以使用2个BMENOC0321模块
在控制网络和现场设备之间提供以太网透明性的系统。
您可以将模块安装在本地或M580系统的远程BMEXBP的以太网机架上