我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
%SW49到%SW53是国际标准时间,我怎样才能知道当地时间呢?
问题描述:
如何PLC软件里配置本地时间?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在M580中,%SW49..53是UTC(协调世界时),而不是当地时间。
如果需要本地时间,请使用功能块RRTC_DT
(注意RRTC_DT_MS也是UTC时间)