我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ACRC301S精密空调如何配置IP地址?

问题描述:
ACRC301S精密空调如何配置IP地址。

所属产品线:
InRow

解决方法:

首先进入主菜单,然后进入configuration菜单,再进入network,最后进入TCP/IPv4,进入后首先要启用IPv4,这时会提示登录,点击YES,输入密码1234,将地址模式改为手动,点击下一页,分别修改IP地址,子网掩码,网关,点击OK保存,最后再退出,返回到主界面。