我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:ACRC301S空调如何设置屏幕明视度和音量?
问题描述:
ACRC301S空调如何设置屏幕明视度和音量。

所属产品线:
InRow

解决方法:

1.在ACRC301S空调显示屏按下Home进入主菜单界面,在主菜单中选择Configuration,然后选择Display,在System Settings中的第一页Alarm Volume点击左侧或右侧箭头选择报警音量;

2.在Button Volume点击左侧或右侧箭头选择按键音量;

3.在Brightness点击左侧或右侧箭头选择屏幕亮度;

4.点击向右标识翻页,在Backlight Timeout点击左侧或右侧箭头选择超时时间,指定时间过后,设备背光关闭;

5.在Intensity点击左侧或右侧箭头选择背光超时期间显示屏可见度;

6.点击向右标识翻页,在第三页Auto Log Off选择超时时间,指定时间过后,当前用户自动从系统注销,设置完成后按OK键退出,点击Home,返回主菜单界面。