Video:Easy 3S UPS单机如何进行开关机操作?
问题描述:
Easy 3S UPS单机如何进行开关机操作。所属产品线:
不间断电源 (UPS)解决方法:
开机方法:首先闭合UPS上端输入开关,将电送至UPS输入端。依次闭合UPS背后静态输入开关SSIB和输出开关UOB,这时,显示屏点亮,静态旁路得电。约20秒后,静态旁路导通后,静态旁路和输出灯会常亮绿灯,整流器指示灯红灯闪烁。
然后闭合主路输入开关UIB,整流器启动,整流器指示灯绿灯闪烁,待整流器完全启动后,整流器指示灯会绿灯常亮,接着逆变器会启动并伴有逆变器指示灯绿灯闪烁。
待逆变器正常启动完成,UPS会自动转至在线运行,整流器、逆变器、输出会同时亮绿灯,再闭合电池开关即可。由于这一台为实验机,没有配置电池,在此就不做演示了。
关机方法:首先在菜单里找到关机选项,按OK进入,然后按右键选择关闭,再按OK确认。UPS即切换至静态旁路运行。此时依次断开UPS背后UOB,UIB,SSIB和电池开关,屏幕熄灭,即完成关机操作。
是否有帮助?