我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何在PX250PX500显示屏上更改语言设置?
问题描述:
如何在PX250PX500显示屏上更改语言设置。

所属产品线:
Symmetra PX 250/500

解决方法:

1.首先显示屏初始界面点击显示屏左下角小扳手图标进入UPS系统配置界面;

2.在UPS系统配置界面找到语言设置图标选项点击语言设置图标进入语言设置界面;

3.在语言设置界面找到你所需要设置的语言,点击图标;

4.随后界面会弹出区域设置界面,如果日期格式和温度单位无需更改,直接点击完成按钮确认保存;

5.保存设置完毕显示屏自动跳转初始界面,此时显示屏已自动显示为设置的语言。