我们今天能为您提供什么帮助?

Video:AP9631网卡界面如何添加RADIUS服务器?

问题描述:
AP9631网卡界面如何添加RADIUS服务器。

所属产品线:
UPS附件卡

解决方法:

我们进到AP9631CH网卡界面登录界面,输入用户名密码,点击log on按钮,之后会进到AP9631CH网卡界面; 我们点击菜单栏选项Configration,选择Security,选择Remote Users,点击RADIUS,我们会进到RADIUS 服务器设置界面; 我们点击其中一个未设置的RADIUS 服务器IP地址,填写相应的服务器IP、端口、密码等信息,选择Skip Test and Apply,点击Apply即可完成设置。