Video:如何在DCE中添加SNMP设备?
首先,登录DCE客户端界面; 在“DCE客户端”中,进入菜单【设备】-【添加设备】。
一、SNMP v1设备的添加方法:
1、在“设备查找”页面,选择“SNMP v1”,点击【下一步】;
2、输入设备的IP地址,根据SNMPv1设备的信息,输入相一致的“读团体名称”、“写团体名称”和端口号;
3、根据现场的要求,设置通讯超时时长和DCE尝试链接的次数; 注意:如果被添加的SNMP设备是APC生产的设备,可以勾选“注册优先扫描”,这样 服务器一旦收到该设备发出的 SNMPv1 陷阱,即会对该设备进行轮询; 同时,必须为此类APC生产的SNMP设备设备配置“设备文件传输设置”,这样 才能正常执行设备查找、设备配置和固件升级等操作。
4、在将以上这些SNMPv1通讯的网络信息设置完成后,点击【下一步】;
5、选择设备分组,再点击【下一步】;
6、勾选“立即运行查找”,点击【完成】,让DCE立即搜索SNMP设备;
7、如果SNMP设备和DCE正常建立上通讯,则在相应分组就可以查看到此设备。
二、SNMP v3设备的添加方法:
1、在“设备查找”页面,选择“SNMP v3”,点击【下一步】;
2、根据SNMPv3设备的信息,输入设备的IP地址、通讯的用户名、身份验证类型及其密码、加密类型及其密码、端口号;
3、根据现场的要求,设置通讯超时时长和DCE尝试链接的次数; 注意:如果被添加的SNMP设备是APC生产的设备,可以勾选“注册优先扫描”,这样 服务器一旦收到该设备发出的 SNMPv3 陷阱,即会对该设备进行轮询; 同时,必须为此类APC生产的SNMP设备设备配置“设备文件传输设置”,这样 才能正常执行设备查找、设备配置和固件升级等操作。
4、在将以上这些SNMPv3通讯的网络信息设置完成后,点击【下一步】;
5、选择设备分组,再点击【下一步】;
6、勾选“立即运行查找”,点击【完成】,让DCE立即搜索SNMP设备;
7、如果SNMP设备和DCE正常建立上通讯,则在相应分组就可以查看到此设备。
是否有帮助?