问题描述:
如何在DCE中添加modbus TCP设备。所属产品线:
DCE解决方法:
1、登录DCE客户端界面,并在界面中,点击菜单【设备】-【添加设备】;
2、在“设备查找”界面,点选【Modbus TCP】,点击【下一步】;
3、输入Modbus TCP设备的IP地址,选择设备类型、选择“Slave地址”,输入端口号;
4、根据现场的要求设置通讯超时时间和重试次数;
5、核对相应通讯参数设置正确后,点击【下一步】,选择设备放置的分组后,点击【完成】;
6、如果设备添加成功,则在相应分组就可查看到此Modbus TCP设备。
是否有帮助?