我们今天能为您提供什么帮助?

Video:电弧故障保护电器脱扣后应该如何处理?

问题描述:
电弧故障保护电器脱扣后应该如何处理。

所属产品线:
iARC 电弧故障保护电器

解决方法:

当产品脱扣时,可通过测试按钮进行故障诊断并识别故障原因,具体操作步骤如下:

1. 断开产品AFDD输出侧连接;

2. 闭合AFDD,长按测试按钮5秒;

3. LED故障指示灯会进行闪烁,根据闪烁频率判断故障类型;

4. LED故障指示灯会在60秒后停止闪烁。