我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:MT空气断路器分合闸操作介绍?
问题描述:
MT空气断路器分合闸操作介绍?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

本视频介绍了MT断路器分合闸、储能操作步骤。

按下分闸按钮,使断路器分闸。合闸前先确认储能指示器为Charged OK,按下合闸按钮,使断路器合闸。MT断路器有两种储能方式:手动和电动。手动储能时,拉下手柄6次直到听到“啪嗒”声。配置电动储能时,在断路器从断开位置摇入到试验位置后,若二次回路带电,储能电机会自动储能。