我们今天能为您提供什么帮助?

Video:MT空气断路器通讯系统接线介绍?

问题描述:
MT空气断路器通讯系统接线介绍?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

本视频介绍了MT通讯系统接线。

根据彩色标签和接线图确认接线端子号。如直接连接到通讯主线,则使用屏蔽双绞线连接E3、E4。如选配了FDM121,则标配ULP接线。根据标签端子颜色,一一对应连接ULP接线。最终将ULP线与FDM121连接。