我们今天能为您提供什么帮助?

Video:MT空气断路器本体OF触点安装介绍?

问题描述:
MT空气断路器本体OF触点安装介绍?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

本视频介绍了MT本体OF触点安装。

安装前确认开关处在“OFF”分闸状态。拆下面罩后,检查OF触点状态。用手将OF触点沿水平方向推入支架,再将其向右推动,直到和标配的OF结合。拧紧OF下端两个固定螺丝。根据OF的加装数量,剪去面罩上多余的塑料片。最后安装面罩,完成OF加装。