我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:MVS空气断路器XF,MX,MN线圈安装?
问题描述:
MVS空气断路器XF,MX,MN线圈安装?

所属产品线:
EasyPact MVS

解决方法:

本视频介绍了MVS XF,MX,MN线圈安装。

安装前确认开关处在“OFF”分闸状态。卸下机构上的三角形压片,先安装XF合闸线圈。注意线圈底部的两个定位脚需卡在机构上的开孔中。同样方法安装MX分励线圈,最后安装MN欠压线圈。拧紧压板以固定线圈,注意线圈上的突起圆点应嵌入压板的开孔内。将接线端安装到接线槽的对应位置,注意合分闸线圈不通用,请根据安装位置安装不同的线圈。