我们今天能为您提供什么帮助?

电弧故障保护电器能否替代漏电保护装置?

问题描述:
电弧故障保护电器与漏电保护装置的区别

所属产品线:
iARC 电弧故障保护电器

解决方法:

Acti9系列电弧故障保护电器包含以下两种类型:

1. 无漏电保护功能(iDPN ARC):这种情况下,除了短路保护、过载保护、过电压保护之外,还能提供电弧故障保护(串联电弧,并联电弧和接地电弧)。实际上即使它能保护相线跟地之间的电弧,但是因为设计和技术的原因,电弧侦测装置提供的检测和保护还是有别于传统的漏电保护装置。

2. 提供电弧故障和漏电双重保护功能:这种情况下电弧故障保护电器能提供短路保护、过载保护、过电压保护、电弧故障保护(串联电弧、并联电弧和接地电弧)和漏电保护。

如果想查询含漏电保护功能的电弧故障保护电器型号,请参考产品目录和相关产品网站。