我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SpaceLynk基本设置?

问题描述:
SpaceLynk基本设置。

所属产品线:
KNX

解决方法:

本视频介绍SpaceLynk的基本设置,保证电脑与SpaceLynk在同一网段,打开浏览器,在地址栏输入SL的默认IP地址192.168.0.10,进入设备,点击系统图标,进入系统及网络设置界面,设置接口及KNX连接,点击KNX连接,选择TP-UART,在网络接口菜单中,可以点击名称,更改当前SpaceLynk的IP地址,更改结束后,SpaceLynk的基本设置就结束了。