我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:SpaceLynk如何添加KNX对象?
问题描述:
SpaceLynk如何添加KNX对象。

所属产品线:
KNX

解决方法:

本视频介绍在SpaceLynk中添加KNX对象。

添加KNX对象有两种方式,一种是通过导入ETS软件生成的ESF文件来添加KNX对象,另一种方法是通过手动方式逐个添加KNX对象。首先进入设置界面,点击导入ESF文档,选择文件,确定,保存;第二种方法手动添加KNX对象,点击左下角添加新对象,选择标准对象,填写对象名称,填写组地址,选择数据类型,点击保存。如果需要将KNX对象提供给第三方楼控系统,则在对象后面的到处对话框打勾,打了勾的对象将自动转化为BACnet IP点。