我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SpaceLynk如何设置场景?

问题描述:
SpaceLynk设置场景。

所属产品线:
KNX

解决方法:

本视频介绍在SpaceLynk中添加场景。

点击SpaceLynk的设置按钮,在SpaceLynk中添加场景需要对应到一个KNX对象上,点击对象,添加新对象,创建标准对象,名称填写场景,填写组地址,选择数据类型,本例中选择开关量switch,保存。

点击场景,本视频介绍添加两个场景,一个场景为灯全开,一个场景为灯全关,添加第一个场景,名称为全开,触发对象选择刚刚已建立的KNX对象,触发值为1,保存。

双击该场景,可以重新编辑它的参数。点击序列,为该场景添加控制对象,逐个添加控制对象,更改对象的设定值,即场景开启时所触发的数值,这样全开场景就制作完成了。全关场景同上。