我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:SpaceLynk的用户管理?
问题描述:
SpaceLynk的用户管理。

所属产品线:
KNX

解决方法:

本视频介绍在SpaceLynk中如何做用户管理。

首先点击SL的设置图标,进入用户访问界面,点击添加新用户,名字填写主人,登陆名称,设置密码,密码的要求为至少至少6位的数字或者字母,重复密码,选择该用户可以访问的界面,保存。可以进入开始页面测试我们新建的两个用户的权限,点击注销,点击可视化界面图标,输入主人的用户名和密码,进入主卧,也可以去客卧,返回主卧,或者可以访问日程表。