浪涌抑制模块在控制回路中有什么的作用?
问题描述:
接触器线圈附件抑流器模块有哪些,具体有什么功能和特性?所属产品线:
接触器与可逆接触器解决方法:
浪涌抑制模块的作用是抑制接触器断开瞬间由线圈反向电势引起的尖峰高电压,断开接触器线圈时,会导致线圈闭合时储存在磁流回路中的电磁能量的释放,以一阵过电压波为特征恢复,产生陡坡和极高的振幅,可达千伏,这种情况严重干扰了电子设备,引起绝缘烧毁,毁坏敏感器件。施耐德常见的抑流器模块功能如下:
| 抑流器类型 | 主要特性 UC为抑流器模块特性参数的最高电压 |
| RC 电路 ( 阻容 ) 交流回路 | 有效保护对“高频”干扰较为敏感的电路。用于正弦电压波形,即总的谐波失真低于 5 % 的情况。最高电压限定为 3 Uc,最大振荡频率限定为 400Hz。断开时间略有增加 ( 正常时间的 1.2 至 2 倍 )。 |
| 变阻器 ( 限制峰值 ) 交直流回路 | 通过将瞬态电压限制为 2 Uc 来达到保护效果。最大限度地减少瞬时电压峰值。断开时间略有增加 ( 正常时间的 1.1 至 1.5 倍 ) |
| 二极管 直流回路 | 没有过压或振荡频率。最大冲击电压为Uc断开时间增加 ( 正常时间的 6 至 10 倍 )。偏振元件 |
| 双向峰值限制二极管交直流回路 | 通过将瞬态电压限制为 2 Uc 来达到保护效果 |
是否有帮助?