我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何通过UNITY LOADER更新M340固件?
问题描述:
通过UNITY LOADER更新M340固件。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

本视频主要介绍如何通过Unity Loader更新M340固件,操作如下:

1.在Unity里打开M340的FTP和HTTP功能,然后将配置下载至CPU;

2.打开UNITY LOADER;

3.设置好连接参数,然后连接CPU;

4.进入固件界面;

5.在界面右侧确认现有CPU的固件信息;

6.浏览电脑里已经下载好的CPU固件;

7.点击传送开始刷固件;

8.刷完固件后关闭窗口;

9.根据自己需要确定是否关闭FTP和HTTP功能。