我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何通过unity loader刷BMXNOM0200固件?
问题描述:
如何通过unity loader刷BMXNOM0200固件。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

本视频主要介绍如何通过Unity Loader更新BMXNOM0200固件,操作如下:

1.打开unity loader软件,选择到固件页面,设置好相关通讯参数,此通讯参数和NOM同一机架的PLC的联机参数;

2.点击连接PLC,此时界面会显示PLC的固件信息;

3.点击浏览按钮 选择NOM模块对应的机架位置然后勾选上 Module 复选框此时会显示NOM模块信息;

4.在PC上浏览NOM模块的固件,如果适用NOM模块会显示绿色;

5.点击传送按钮,选择yes等待刷固件,传输完成后,点击关闭,了一在右侧查看刷完后NOM模块的固件信息。刷完固件后点击start PLC和断开连接。