我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Unity如何将Ethernet IP的EDS文件导入Unity DTM里?
问题描述:
Unity如何将Ethernet IP的EDS文件导入Unity DTM里。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

本视频主要介绍如何将Ethernet IP的EDS文件导入至Unity的DTM里,以M580为例,操作如下:

1.打开工具菜单下DTM浏览器;

2.选择DTM浏览器里M580,然后鼠标右键打开菜单,进入设备菜单—附加功能—将EDS添加到库中;

3.点击下一步,选择添加文件,点击浏览按钮,选择EDS文件所在的路径,选择好后点击打开。选择好需要添加的EDS文件后点击下一步;

4.列表里会检查eds文件的有效性,注意文件名旁边的绿色复选标记,确认后点击下一步;

5.点击完成按钮;

6.下一步,我们开始更新DTM菜单;

7.进入工具菜单下硬件目录,选择DTM目录,点击更新按钮,选择Yes开始更新此时界面会显示更新进度条 8.更新完后可以在设备列表里确认是否添加成功。