我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何将UnityPro授权证书转移到另外一台电脑?
问题描述:
将UnityPro授权证书转移到另外一台电脑

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

本视频主要介绍如何将UnityPro授权转移到另外一台电脑,操作如下:

1.打开Registration tool;

2.选择 transfer licence rights;

3.选择 transfer licence rights to another pc;

4.选择 transfer licence rights to another pc with usb device;

5.选择U盘所在路径;

6.传输完成以后点击关闭按钮,此时证书已经从本台授权的电脑转移到U盘;

7.用类似方法将U盘路径然后将授权传输至电脑,操作如视屏所示,此处不做赘述。