Video:如何配置M580 IO扫描?
问题描述:
如何配置M580 IO扫描。所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
本视频主要介绍如何配置M580 IO扫描,操作如下:
1.进入工具菜单下DTM浏览器;(可直接拖至00:42观看)
2.鼠标右键点击需要配置IO扫描的模块,然后选择添加;(可直接拖至00:57观看)
3.在列表里选择 modbus device设备;(可直接拖至01:06观看)
4.点击添加DTM;(可直接拖至01:15观看)
5.给设备命名名称,视频里我们以默认名称为例;(可直接拖至01:15观看)
6.双击需要配置IO扫描的设备;(可直接拖至01:15观看)
7.填写远程服务器的IP地址;(可直接拖至02:04观看)
8.进入请求设置填写需要读取远程服务器的modbus 4区寄存器的起始地址和长度;(可直接拖至02:13观看)
9.点击应用;(可直接拖至02:13观看)
10.关闭DTM浏览器,双击进入变量和FB实例;(可直接拖至06:23观看)
11.展开刚才所配置模块的DDT变量;(可直接拖至06:23观看)
12.可以看到DDT里已经自动添加了inputs和outputs变量,展开inputs和outputs可以看到刚才请求通讯的变量。(可直接拖至06:41观看)
是否有帮助?