我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何通过UNITY软件删除M580里项目备份?
问题描述:
如何通过UNITY软件删除M580里项目备份。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

本视频主要介绍如何通过UNITY软件删除M580里项目备份,操作如下:

1.直接打开Unity软件;

2.设置好相关通讯参数,然后直接联机;

3.在PLC菜单下选择停止PLC运行;

4.进入PLC菜单-项目备份-删除备份;

5.断开PLC连接;

6.将M580重新断电上电,此时PLC指示灯会显示如下状态:ERR灯红灯闪烁,ETH NS和ETH MS灯会绿灯闪烁,表示项目备份清除成功。