我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert Basic V1.0 如何查看已经使用的寄存器地址?

问题描述:
在EcoStruxure Machine Expert Basic V1.0 中查看已经使用的寄存器地址

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

在存储器对象中展开相应的属性表格,勾选“表视图”,表中显示绿色的寄存器地址则表示已经使用过,如图: