我们今天能为您提供什么帮助?

LXM32驱动器的CN10接口型号是什么?

问题描述:
配件型号咨询?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

LXM32驱动器的CN10没有单独的型号,如果客户需要订购CN10的接头,需要订购的订货号是:VW3M2202。

VW3M2202是一个套件,它包含如下接头:3 x AC 主电源(230/400 Vac),1 x 控制电源,2 x 数字输入 / 输出(4针脚),2 x 电机 (10 A / 24 A),1 x 抱闸。