我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine Basic V1.6 新增FOR循环指令如何使用?

问题描述:
SoMachine Basic V1.6 新增FOR循环指令如何使用?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

SoMachine Basic 软件更新到V1.6版后支持了FOR循环指令,软件中指令具体编程方法见下图,图中举例FOR0助手配置,"循环计数器"为%MW0,"初始值"为%MW1,“符号”为<,“结束值”为%MW2,递增步骤为1,循环执行操作块%MW1 := %MW1 + 1及%MW10 := %MW10 + 2,最后调用ENDFOR0结束循环指令。

当“结束值”%MW2=8时,"初始值"%MW1修改为8,"循环计数器"%MW0=8,需要执行的操作块%MW10 := %MW10 + 2循环执行了8次,执行结果%MW10=16,循环指令执行完成。

需要注意的是,只要循环条件初始值%MW1<结束值%MW2成立,FOR0循环就会一直执行,实际编程中一定注意避免循环条件始终成立出现死循环!