我们今天能为您提供什么帮助?

Somachine Basic怎样实现一个变量通X秒断Y秒?

问题描述:
介绍Somachine Basic如何实现一个变量通X秒断Y秒

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

可以使用定时器-通电延时、断电延时配合使用,如下图中程序可以将%M100这个位变量直接通8秒,断2秒,修改通电延时定时器、断电延时定时器预设值即可实现通X秒断Y秒: