我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine Basic V1.6中使用Grafcet (SFC) 编程方式最多可以使用多少个步?

问题描述:
SoMachine Basic V1.6中使用Grafcet (SFC) 编程方式最多可以使用多少个步?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

Grafcet Graphical Editor 包含了一网格的单元格。每个单元格包含一个步、一个过渡,或者两者兼有。Grafcet POU 的大小下限为一个步。对应用程序而言,步的数量最多为 96 个。