我们今天能为您提供什么帮助?

LXM28上电就报AL003该如何处理和避免?

问题描述:
LXM28上电就报AL003处理办法

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

如果L1和L2上的控制电源连接正确,但是当驱动器启动时RST端子上没有电源,则发生AL003。

如果你确保电源电压是正确的,还是有这个错误。可以将P2—66设置为4时,AL003将在电源连接并且电压电平正确之后自动复位。

参数P4—24来设置欠压监测阈值。该参数规定DC总线欠电压监控的阈值。当DC总线电压小于 P4-24 的值 x2 时,将触发错误 AL003。