我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine控制LXM28用MC_MoveVelocity_LXM28功能块如何改变速度?
问题描述:
MC_MoveVelocity_LXM28功能块如何改变速度

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

somachine控制LXM28用MC_MoveVelocity_LXM28功能块注意修改了速度以后,要重新触发功能块。