我们今天能为您提供什么帮助?

在Somachine Basic中如何使用间接寻址?

问题描述:
Somachine Basic中使用间接寻址的方法。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

使用操作块来实现:

%MW1[%MW10]:=%MW100

%MW10是指针,%MW100的值赋值到%MWx,x为[1+%MW10]的值。