LXM23报AL006的排查方法?
问题描述:
LXM23报AL006处理办法所属产品线:
Lexium 23 Plus解决方法:
当伺服马达或伺服驱动器过载时引起警报AL006。
可以驱动器监视马达总扭矩百分比,并且如果马达扭矩超过最大扭矩的100%,则可能在驱动器上显示警报消息006。
如果由于机械系统故障而在驱动器和电动机上存在附加负载,则可能发生AL006。检查机械结构,确保没有引起附加摩擦负荷的问题。
是否有帮助?


当伺服马达或伺服驱动器过载时引起警报AL006。
可以驱动器监视马达总扭矩百分比,并且如果马达扭矩超过最大扭矩的100%,则可能在驱动器上显示警报消息006。
qū驱 dòng动 qì器 jiān监 shì视 mǎ马 dá达 zǒng总 niǔ扭 jǔ矩 bǎi百 fēn分 bǐ比 , bìng并 qiě且 rú如 guǒ果 mǎ马 dá达 niǔ扭 jǔ矩 chāo超 guò过 zuì最 dà大 kě可 néng能 niǔ扭 jǔ矩 de的 1 0 0 % , zé则 zài在 qū驱 dòng动 qì器 shàng上 xiǎn显 shì示 jǐng警 bào报 xiāo消 xi息 0 0 6 。
如果由于机械系统故障而在驱动器和电动机上存在附加负载,则可能发生AL006。检查机械结构,确保没有引起附加摩擦负荷的问题。
是否有帮助?