我们今天能为您提供什么帮助?

如何设置LXM23A伺服面板JOG?

问题描述:
设置LXM23A伺服面板JOG

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

1、运行模式P1-01设置除CANOPNE外的任何值。位置模式的建议值为0001。

2、参数P2-30,并将此参数设置为1。这将使驱动器和电机使能。

3、导航到参数P4-05(JOG),设置好JOG速度并按确定。

4、现在您可以通过按HMI上的箭头键在顺时针或逆时针方向JOG。