我们今天能为您提供什么帮助?

Somachine Basic如何使用UINT变量?

问题描述:
Somachine Basic使用UINT变量。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

Somachine Basic中%MWi为INT类型,值的范围是-32768~32767。对于UINT变量,值范围是0~65535,某些值>32767,就需要使用%MD来取代%MW。操作步骤如下: