我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Citect 7.5 I/O设备中数据库类型Unity Speedlink Dynamic和Unity Speedlink Static有什么区别呢?

问题描述:
Vijeo Citect 7.5 I/O设备中数据库类型Unity Speedlink Dynamic和Unity Speedlink Static的区别

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Unity Speedlink Dynamic是一个链接Unity Pro .stu工程文件的工具。在Vijeo Citect和Unity工程之间建立动态链接,更改Unity工程中的变量时,Vijeo Citect会自动从链接的Unity工程文件中更新变量。

Untiy Speedlink Static是用来链接Unity .XSY文件的工具。在Vijeo Citect和Unity工程之间建立的是静态链接,更改Unity工程中的变量时,需要手动在Vijeo Citect中更新变量。