我们今天能为您提供什么帮助?

Magelis iPC安装Vijeo Citect ,插入加密狗后运行工程为何提示“软件保护失败”?

问题描述:
Magelis iPC安装Vijeo Citect ,插入加密狗后运行工程提示“软件保护失败”

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

有些Citect USB加密狗在iPC(HMIPSPS952D1801)中无法被CiUsafe识别。

问题是由于Ultrapro sentinel加密狗及Sentinel驱动的兼容性导致的。有些旧的Citect的加密狗是USB2.0接口,但是iPC(HMIPSPS952D1801)只有USB3.0接口。

可以使用USB Hub连接USB加密狗即可。