安装Vijeo Citect V7.4集成的Floating License Manager时为何提示“Error 1722 ”?
问题描述:
安装Vijeo Citect V7.4集成的Floating License Manager时提示“Error 1722”所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
安装Vijeo Citect V7.4集成的Floating License Manager时提示“Error 1722 There was a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected”错误。
这是由于Floating License Manager和Java8不兼容导致的。建议安装Floating License Manager v1.6.1以上的版本,此版本及以上版本软件不再依赖于Java运行 。或者卸载Java8,安装Java7。

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。