我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
CitectSCADA中,如何修改可以使双屏菜单正常使用?
问题描述:
客户使用Citect8.1(工程是由Citect 7.2 升级成Citect8.1的),采用双屏显示,用户未登录时,双屏菜单正常,当登录用户以后,在第二个屏操作菜单 下拉框项只能在第一个菜单显示。如何修改可以使双屏菜单正常使用?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

该工程期初设置的双屏设置参数是:

[Page]
DynamicSizing=1
[MultiMonitors]
Monitors=2
ScreenWidth=1920(屏幕分辨率的长度)
[Animator]
FullScreen=1

测试项目,发现无论登录还是登出用户之后,第一次点击右侧屏幕菜单,都会显示在左侧的屏幕上(如图所示),但是切换到其他页面上以后就正常了,所以建立事件,使userinfo(1)=“登录用户名”后刷新一下页面 pagedisplay(pageinfo(1))