我们今天能为您提供什么帮助?

不同CitectSCADA服务器分别使用S7NTSP协议 和PSDirect 6 协议访问同一台西门子PLC,能通讯吗?

问题描述:
现场一台PLC作为数据服务器 被多个上位机连接是常见情况,为什么PLC有时候只能连接1台上位机呢

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以正常通讯,建议客户检查一下PLC端链接通信设备的个数限制。Step7或者博图软件中 CPU op连接限制个数 默认是1 将其改为2即可。具体位置如图所示: