是否有方法解决在Windows XP上使用Internet Explorer 8运行Web客户端?
问题描述:
客户使用Citect 7.5软件的服务器,操作系统是Windows 10 Professional 64位。 他尝试在Windows XP上使用Internet Explorer 8运行Web客户端。ActiveXReg.exe不是有效的Win32应用程序,是否有解决方法所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:

应用程序ActiveXReg.exe是检查是否安装了相应的Web客户端(Internet Explorer加载项)并在未找到时安装它的应用程序。 作为一种解决方法,客户可以从服务器获取最新的Web客户端并手动安装。 可以在服务器上的此位置找到cab文件:C:\ inetpub \ wwwroot \ Citect \ client \ 750。 他们应该确保他们安装在部署准备期间选择的相同版本(最好是最新版本)。
安装完cab后,他们可能会再次收到相同的错误,但是在关闭错误消息后应该加载Web客户端。
可能出错的原因是IE8或Win XP出现问题。
是否有帮助?