我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert Basic中Modbus IOScanner功能时如何获取某个设备某个通道的通讯状态?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic中Modbus IOScanner功能时获取某个设备某个通道的通讯状态

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

下表显示了相应 Modbus IOScanner 网络诊断对象(对于 SL1,为 %IWNS(100+x).y,对于 ETH1,为 %IWNS(300+x))中设备 x 和通道 y 返回的诊断代码的可能值:

0
通道处于活动状态
-1
通道处于不活动状态
其他
通讯错误代码 (CommError) 的值