EcoStruxure Machine Expert - Basic V1.0软件推荐的硬件配置和操作系统是什么?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic V1.0软件的推荐电脑硬件配置和系统兼容性所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
安装 EcoStruxure Machine Expert - Basic 软件的 PC 的最低系统要求是:
Intel Core 2 双核处理器或更高配置
1 GB RAM
显示器分辨率为 1280 x 768 像素或更高
以下操作系统之一的 32 位或 64 位版本:
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10
是否有帮助?