我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M200高速计数配置了阈值S0,S1及反射输出,为什么反射输出条件成立时却无输出?
问题描述:
M200高速计数配置了阈值S0,S1及反射输出,反射输出条件成立时无输出

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

配置阈值S0,S1及反射输出后,需要使能反射输出0及反射输出1(在程序中置位%HSCi.R及%HSCi.S),对应的Q点才会动作。