M100/M200/M221 如何使用SD卡复制程序?
使用SD卡复制程序操作步骤:
1 在PC上格式化SD卡。
2 将SD卡插入已经送电的控制器。
结果:克隆操作自动启动,并且SD LED亮起。
3 等到操作结束(直到SD LED熄灭或闪烁)。
如果检测到错误,SD LED 会闪烁,检测到的错误将记录在 Script.log 文件中。
注意: 克隆操作持续2或3分钟。克隆操作的优先级较低,以便最大限度地减少对 Logic Controller 用户逻辑和通讯性能的影响。如果逻辑控制器处于 RUNNING 状态,此操作可能需要比在 STOPPED 状态中更长的时间才能完成,具体取决于程序的空闲时间量。
4 从控制器中移除SD卡。
从克隆SD卡恢复或复制程序操作步骤:
此过程介绍如何将存储在 SD 卡中的应用程序、固件和后配置(如果存在)下载到控制器:
1 断开控制器的电源。
2 将 SD 卡插入控制器。
3 恢复控制器的供电。
结果:克隆操作正在进行。
注意:在操作期间,SD LED亮起。
4 等到操作结束(直到SD LED 熄灭或闪烁)。
如果检测到错误,SD和ERR LED 会闪烁,检测到的错误将记录在Script.log文件中。
5 移除SD卡以重新启动控制器。
注意: 若将已克隆的应用程序下载到控制器,首先会从控制器存储器中删除现有的应用程序,不管在目标控制器中启用了哪个用户访问权限。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。